This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100EVM-U:CodecControl 问题

Guru**** 2542890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797165/tlv320aic3100evm-u-codeccontrol-issue

器件型号:TLV320AIC3100EVM-U

大家好、我安装了 CodecControl 软件、选择 EVM 板后、屏幕上会显示该错误弹出窗口:

如何解决此问题?

此致

Giuseppe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于弹出窗口的图像尚未报告、我会附加文件、您可以在其中找到该图像

    如何解决?

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、

    我听说有人在 Windows 语言中没有设置为英语时遇到类似的问题、您能检查一下这是否解决了问题?

    这个软件有点旧、并且开始显示它的使用年限。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已更改 Windows 语言、但问题仍然存在
    此致
    Giuseppe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、

    您使用的是哪个版本的窗口?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、 我使用的是 Windows 7 Enterprise (64位) Service Pack 1

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、

    我已经联系了一位编写此软件的工程师、希望他能对可能发生的情况有一些了解。
    遗憾的是、我从未看到过该特定误差。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有同样的问题! 昨天、我尝试了很多次、一次遇到了相同的错误。 我发现了这个问题。

    上周、我获得了 TAS2505E 评估板。 我使用的是 Windows 7 Professional SP1 (64位),语言是德语(“”)。 和“,”)我们以不同的方式在数字中使用逗号! 但我不知道这是不是问题。 Programm "CodecControl.exe"是否在 Windows 10中运行? 在 Windows10中、如果这是真正的问题、则更容易将语言转换为英语。

    此致 Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的-我已经明白了! :-)
    "CodecControl.exe"正在 Win10中运行! 切换到英文版 Windows10 (我们的管理员可以执行此操作)-解决问题。 现在、我可以看到图形、并且可以很好地使用评估板。 因此、这真的是一个语言问题!
    此致
    弗洛里安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗洛里安

    是的、就是这样。 我刚刚听到编解码器控制的工程师的回复、他也这样说了。

    感谢您的耐心等待!

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我确认问题与数字点的表示有关:点而不是逗号。

    因此、无需更改 Windows 语言、只需更改有关 数字格式的窗口设置

    此致

    Giuseppe F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了感谢您和 Florian 的帮助

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、

    我的快乐!

    Florian、我也要感谢您! 感谢您的参与和帮助!

    此致、
    -Steve Wilson