This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:在8kHz 采样时使用 TAS2557

Guru**** 2520750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797074/tas2557-using-tas2557-at-8khz-sampling

器件型号:TAS2557

客户可以让 EVM 在48kHz 下正常工作。 在某些用例中、客户需要8kHz 采样。  

1) 1)是否有 TAS2557的时钟结构方框图。 数据表第18页的方框图仅显示了"可编程 PLL"、没有更多信息。

2) 2)能否提供完整的寄存器列表? 目前、我们在评估板上使用的配置正在对许多不在数据表中的寄存器进行编程。

客户使用 ASI1的 BCLK 作为时钟输入。 它进入 PLL、PLL 的输出用作器件的 MAIN_CLK。 我们猜我们需要使用 PLL 来达到12.288MHz、但无法在任何地方进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    支持8kHz 采样率、可在 End System Integration (终端系统集成)面板中选择。
    然而、为了在智能放大器模式下使用该器件、源时钟必须至少为1.36MHz、因此8kHz 采样率下的 BCLK 频率很可能不够高;不过、它仍可在 ROM 模式下使用。
    大多数时钟设置寄存器都是隐藏的、并通过 PPC3终端系统集成工具进行配置、以防止时钟方案中出现错误。 但是、如果您仍想了解有关这些寄存器的更多详细信息、我可以收集一些信息并在内部共享。

    最后、如果智能放大器模式下的8kHz 采样率可在 MCLK 或 BCLK 上提供至少1.36MHz 的时钟、则支持该模式、并且应使用终端系统集成进行配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    请通过电子邮件单独向我发送有关注册的更多详细信息。 客户是具有较旧 TAS2xxx 系列产品经验的高级用户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、

    我会将这些数据汇集在一起并通过电子邮件发送
    我现在要关闭 e2e 上的这个线程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们尝试为 ROM 模式创建配置时、没有8kHz 选项。 我附了2张照片(屏幕截图中的选项消失)、显示我们只能在 ROM 模式下选择48kHz 和44.1kHz。

    我们可以在1.536MHz 的频率下向器件发送数据、因此理论上、我们应该能够在所有模式下实现8kHz 的工作频率。

    注意:屏幕截图通过电子邮件发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、

    我已通过电子邮件回复您。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器