This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:TAS5721 I2S 引脚连接至 FPGA 引脚

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794468/tas5721-tas5721-i2s-pins-connect-to-fpga-pins

器件型号:TAS5721

我想使用2个芯片 TAS5721来设计5.1音频。 在连接到 FPGA 之前、是否应将 TAS5721的 I2S 连接在一起? 或每个芯片连接 FPGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查来自 FPGA 的 I2S 格式? 它是 TDM 格式吗?

    此致
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2S 接口、非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户好、

    我知道这是 I2S 接口、您是否意味着 I2S 仅显示左通道数据和右通道数据?

    但无论如何、您可以在电路中将它们连接在一起。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用两个芯片来输出左声道和右声道、5.1声道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请向我分享指示连接的原理图或图纸。

    此致、
    Alix Wan。