This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:被自动转到 TLV320AIC3256的寄存器数量

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796732/tlv320aic3256-the-number-of-register-which-are-writed-to-tlv320aic3256

器件型号:TLV320AIC3256

你好!

我   负责  蓝牙耳机项目。 我选择 TLV320AIC3256作为音频的数字信号处理器、我使用 Pure Path Studio 作为开发工具、 并通过它创建 miniDSP 头文件。 但是  、被转到 TLV320AIC3256的寄存器数量 是如此之多(超过2000) 以至于 MCU 无法 正常工作。  是否有一些好的方法来解决这个问题?

此致!

Maolin。 SHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马林史

    您能解释一下您遇到的问题吗? AIC3256具有相当数量的寄存器、其中很大一部分用于对迷你 MSP 进行编程。 也就是说、对于器件配置、并不要求每个寄存器都被写入、而只是那些非默认值的寄存器。

    您能告诉我您的 MCU 存在的问题吗? 我们可以从那里开始吗?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steve Wilson!

    我比较了要写入的寄存器值和默认值。 正如您所说的、并不要求每个寄存器都被写入。 但是、在我复位 AIC3256后、miniDSP_A 指令和 miniDSP_D 指令寄存器值不是固定的。 他们是没有规则的吗?

    此致、
    Maolin。 SHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maolin、

    miniDSP 寄存器需要写入。

    您的 MCU 存在什么问题? 此编解码器和其他编解码器可用于具有各种 MCU 的大量系统。 我以前没有听说过这个问题。 您能解释一下您遇到的问题吗?

    此致、
    Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steve Wilson!

    我已经解决了这个问题。 原因是 MCU 的闪存空间有限、与编解码器无关。

    此致、
    Maolin。 SHI