This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:EVM 设置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797089/tlv320adc3101-evm-setting

器件型号:TLV320ADC3101

您好、先生、

我的客户使用 TLV320ADC3101EVM 生成具有以下设置的音频 I2S 信号。

  1. 采样频率:44.1kHz

  2. 插槽编号:8.

  3. 每个插槽的位数:32位

我可以帮您建议如何配置 TLV320ADC3101EVM 吗?

客户使用 LCM555C 生成发送到 TLV320ADC3101EVM 的波形信号、并将其用于生成发送到另一个 OP 的 I2S 信号。

非常感谢、

Patrick

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您的 MCLK 频率是多少?

    ADC3101本身不会分配插槽... 但它将能够设置 BCLK 频率。 在主控模式下、我们将使 BCLK = 256* fsync (WCLK)、这样您的插槽编号就可以完全执行了。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们计划为 MCLK 输入12MHz 或48MHz、请建议如何设置寄存器、

    非常感谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请在寄存器设置方面提供帮助。

    顺便说一下、客户想知道他们是否需要 PDM 输出、他们需要提供什么 MCLK?

    非常感谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    ################################
    #线路输入(J9)立体声录音
    编号-->
    #对于正常 USB 音频、无需更改硬件。
    #如果使用外部接口、则 USB-MODEVM 的 SW2.4和 SW2.5必须
    #设置为 HI、时钟可以连接到 USB-MODEVM 的 J14。
    编号
    # ADC3101EVM 关键跳线设置和音频连接:
    第1个。 拆下跳线 W12和 W13
    第2步。 插入跳线 W4和 W5
    第3个。 将3.5mm 立体声音频插头插入 J9 for
    #单端输入 IN1L (P)-左通道和
    #单端输入 IN1R (M)-右通道
    ################################

    ################################
    #软件复位
    ################################
    编号
    #选择第0页
    宽30 00
    编号
    #通过软件复位初始化设备
    W 30 01 01
    编号
    #延迟100mS
    D 100
    ################################

    ################################
    #时钟设置
    编号-->
    编解码器接收到的#:MCLK = 12MHz。

    编解码器生成的#
    # BCLK = 11.2896MHz、WCLK = 44.1kHz
    ################################
    编号
    #选择第0页
    宽30 00
    编号
    # NADC = 8、mAdc = 2
    宽30 12 88 82
    编号
    # AOSR = 128 (默认值)
    编号
    ################################

    ################################
    #音频设置
    ################################
    编号
    # DSP 模式、32位、主模式(BCLK 和 WCLK 为输出)、3态 DOUT 被启用
    宽30 1b 7d
    # BCLK N 分频器加电、N=
    宽30 1e 81

    ################################
    #信号处理设置
    ################################
    编号
    #选择第0页
    宽30 00
    编号
    #将 ADC 模式设置为 PRB_P1 (默认)
    W 30 3D 01
    编号
    ################################

    ################################
    #录制设置
    ################################
    编号
    #左侧 ADC 音量= 0dB
    宽30 53 00
    编号
    #右 ADC 音量= 0dB
    宽30 54 00
    编号
    #选择第1页
    宽30 00 01
    编号
    #麦克风偏置已关闭
    宽30 33 00
    编号
    #左侧 PGA 的左侧 ADC 输入选择= IN1L (P)作为单端
    W 30 34 fc
    编号
    #右侧的 ADC 输入选择适合的 PGA = IN1R (M)作为单端信号
    W 30 37 fc
    编号
    #左模拟 PGA 振幅= 0dB
    宽30 3b 00
    编号
    #右侧模拟 PGA 振幅= 0dB
    宽30 3c 00
    编号
    #选择第0页
    宽30 00
    编号
    #为左侧 ADC 和右侧 ADC 加电
    W 30 51 C2
    编号
    左侧和右侧 ADC 通道#取消静音(增益= 0dB)
    宽30 52 00


    此致、
    -Steve Wilson