This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:如何为 PVDD 使用外部电源而不是内部升压电源

Guru**** 1955920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791306/tas2563-how-to-us-the-external-power-supply-instead-of-the-internal-boost-power-for-pvdd

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2562

大家好、TAS2563支持团队

TAS 具有用于 PVDD 的升压转换器、输入电压(VBAT)为2.7V 至5.5V。 客户的系统具有5V 和3.3V 电源。 但两个电源轨的功率预算都不够。 因此、我建议客户不要使用内部升压转换器、而是使用12V 电源的降压转换器对 PVDD 施加8.5V 电压。

是否可以将降压转换器用于 PVDD 而不是内部升压转换器? 如果是、请告知我如何配置外设组件和寄存器。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    PVDD 可由外部供电。
    让我确认一些信息、因为我们已发现 TAS2562和 TAS2563文档之间存在一些差异。 我将尽快分享有关如何将器件与外部 PVDD 配合使用的详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamio、

    数据表中包含所需的硬件连接。
    关于软件要求(寄存器设置)、我仍在验证一些信息。 我将尽快提供其他信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan

    我确认了本月发布的 TAS2563的最新数据表。 我可以看到外部电源而不是内部升压转换器的连接。 我想知道详细描述。

    至于寄存器配置、我正在等待您的更新。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    我离线一小段时间后回来、让我再次检查一下这个问题、稍后会向您提供更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamio、

    使用具有外部电源的器件时、需要遵循特定的顺序。 我在团队内部对此进行跟进。
    让我通过电子邮件离线联系您以提供详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
x 出现错误。请重试或与管理员联系。