This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:SD_Boost 低电平=无音频输出?

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797067/lm48511-sd_boost-low-no-audio-output

器件型号:LM48511

您好、想检查 SD_Boost =低电平=无音频输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MOTOTW:

    SD_Boost =低电平仅禁用升压转换器、但如果 SD_Amp =高电平、放大器仍在运行。
    通过禁用升压、电流消耗会降低、但输出功率会受到限制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    如果我不打算使用升压器、能否移除电感器和齐纳二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未使用升压、您可以移除这些组件、并直接为 PV1提供5V 至8V 外部电压电源。
    如果升压组件不存在、请确保不启用升压、我建议将 SD_Boost 直接连接到 GND。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 引脚(2、3)如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表中所示、放大器和升压转换器是分离电路。
    SD_Boost 应连接到 GND 和 VDD、电压介于3V 和5.5V 之间、您可以尝试使用未连接的其余引脚。

    我将在下周获取一个 EVM 来测试不同的配置、因为这不是一个非常常见的问题、除了数据表第7.3.5节: www.ti.com/.../lm48511.pdf 中所示的信息之外、没有以前的信息

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器