This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3254:发出哔声时出现问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791174/ccs-tlv320aic3254-problem-in-generating-beep-sound

器件型号:TLV320AIC3254
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用带音频 Booster Pack 的 CC3200 Launch XL。 我尝试通过发出哔声来测试 Booster Pack 上的编解码器、但失败了。 我提到以下链接,但没有任何帮助。 您能告诉我缺少什么吗?

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/726048?TLV320AIC3254-TLV320AIC3254

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/513986?Cannot-generate-beep-from-the-codec-3254-from-audio-boostpack

此致、

图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查鲁

    您是否为 AIC3254提供 I2S 时钟? 还是仅 MCLK? 蜂鸣器要求在蜂鸣器工作之前将 I2S 时钟发送到编解码器。 不需要持续发送时钟、短突发就可以了(2-4个周期)

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我提供 I2S 时钟。 实际上、我尝试了 WiFi 音频示例、我可以看到输出端的噪声、这是听不清的。 现在、我的担心来自该噪声的来源。 是硬件还是软件。 是导致它的射频吗? 如何关闭射频、然后进行测试?  

    此致、

    图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查鲁

    查看 此应用报告 、了解蜂鸣器功能。  该过程非常具体、 必须遵循。

    请查看应用报告、如果仍有问题、请提供寄存器配置和蜂鸣器序列。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我遵循了给定的过程,但仍然听不到任何声音。 我正在附加 main.c 文件。 此外、我在 Din 和 DOUT 引脚上看不到任何东西、并且我正在连接 FSYNC 和 BCLK 时钟输出。

    e2e.ti.com/.../audiobeepc.txte2e.ti.com/.../ti3254h.txt

    此致、

    图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查鲁

    我在 audiobeepc.txt 上环回、您的 AudioCodecbeep 功能似乎不遵循正确的哔声过程。 我可能会对代码产生误解、因此您需要澄清。 您将 DAC 静音、但在哪里禁用 NDAC 分频器?

    此致、
    -Steve Wilson

    Void AudioCodec蜂 鸣音()

    AudioCodecPageSelect (TI3254_PAGE_0);
    AudioCodecRegWrite (TI3254_beep LEN_MSB,0x00);
    AudioCodecRegWrite (TI3254_beep LEN_MID,0x3E);
    AudioCodecRegWrite (TI3254_beep LEN_LSB,0x7c);
    AudioCodecRegWrite (TI3254_sine_MSB、0x30);
    AudioCodecRegWrite (TI3254_sine_LSB、0xfb);
    AudioCodecRegWrite (TI3254_COSI_MSB、0x76);
    AudioCodecRegWrite (TI3254_COSI_LSB、0x41);
    AudioCodecRegWrite (TI3254_DAC_CHANGE_SETUP_2_REG、0x0C);

    AudioCodecRegWrite (TI3254_LEFT_E哔 声 CTRL_REG,0x80);
    AudioCodecRegWrite (TI3254_CLK_NADC_REG、0x95);
    AudioCodecRegWrite (TI3254_DAC_CHANGE_SETUP_2_REG、0x00);



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查鲁

    我没有听到您的反馈、您是否能够解决该问题?

    此致、
    -Steve Wilson