This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:需要 TAS5825的官方铁氧体磁珠参考设计

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796945/tas5825m-need-official-ferrite-bead-reference-design-of-tas5825

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好、Sirs、

TAS5825数据表说明了铁氧体磁珠和电容器可以替代 LC 滤波器、而 TAS5825 EVM 仅演示了10uH+0.68uF LC 滤波器设计。  

请提供有关铁氧体磁珠和 TAS5825最大输出电容的官方建议吗? 我们尝试重复使用 TAS566的1000pF 参考设计、但该组合似乎未针对 TAS5825进行优化。

客户需要我们的建议来解决热问题、因此我们需要尽快获得产品线的建议。




TAS5766示例(SLOU387参考设计)





谢谢、此致、

陈耀恩
2019年4月28日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    PVDD 和最大输出功率是多少? 对于铁氧体磁珠选择、您可以参阅 TAS5805 EVM 上使用的 Murata 电感器。 顺便说一下、为了提高热性能、您是否已将器件设置为"1SPW 模式、低频率至384K"等?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注、Linda。

    在大多数情况下启用展频的19V PVDD、384kHz、1SPW 调制。 TAS5805 EVM 使用带 FB 的1000pF 电容器来实现 BTL 输出。 您是否会为 PBTL 提供输出电容建议?



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年4月29日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    以下是正常的电容选择注意事项:

    将电容器值和空闲电流折衷考虑在内。 较大的电容器意味着更大的空闲电流。 将电容值从1nF 增加到2.2nF 对于频带5MHz~100MHz 非常有帮助。 通常情况下、铁氧体磁珠/电容滤波器的谐振频率应小于10MHz。

    RDGS、
    Matthew