This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 扬声器回放常规噪音

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2557EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792515/speaker-playback-regular-noise

主题中讨论的其他器件:TAS2557TAS2557EVM

尊敬的 TI:

我在扬声器上使用了 TAS2557。 当我播放44.1kHz 采样率正弦音(音乐中也有八声)时 、扬声器将有可听的噪音。(Pls 参考附件文件。)

但32kHz 和48kHz 的采样率是可以的。 发生什么事了?

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0580.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ares、

    我想问一些问题以了解这方面的背景:
    -您的设备配置是什么? 您是否从 PPC3生成了 cfg?
    -您使用的是 TAS2557EVM 还是定制板? 如果使用 EVM、您是否使用外部数字源?
    我问最后一个问题、因为 EVM 配置为48kHz 回放。
    -您的总时钟频率是多少? (MCLK、BCLK 和 WCLK)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、
     -您的设备配置是什么?您能 说出 更多的配置详细信息吗? 谢谢。    

    您是否从 PPC3生成了您的 cfg?-->是


    -您使用 是 TAS2557EVM 还是定制板? -->定制板  (如果使用 EVM,是否使用外部数字源?我问最后一个问题,因为 EVM 配置为48kHz 回放。)


     -您的总时钟频率是多少? (MCLK、BCLK 和 WCLK)->BCLK= 2.822MHz/3072MHz 和 WCLK= 44.1Hz/48kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ARES、

    您能否共享从 PPC3获取的 cfg? 我想在我这边测试这个。
    您没有使用 MCLK? 您是否已将器件配置为将 BCLK 用作内部分频器的源时钟?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已将设备配置为使用 BCLK 作为内部分频器的源时钟?-->是

    CFG 位于 attached.e2e.ti.com/.../TAS2557.7z 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARES、

    您能否发送 WCLK 和 BCLK 信号的捕捉?
    我尝试了您的脚本、但我不会听到相同的噪音。 尽管音频振幅在低信号值时振荡;您是否正在根据您的扬声器配置某些器件功能?
    我根据 FS = 44.1kHz 的默认值生成了一个脚本、并将 BCLK 作为主器件(已连接)、其工作正常。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../combined_5F00_configuration_5F00_0_5F00_TuningMode_5F00_44.1KHz.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您能否为我提供 bin 文件、原因是我们无法使用 cfg 文件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARES、

    所连接的是 PPC3的完全转储。
    另外、让我检查一下您的示波器捕获中最后一个 DIN 位上的斜率是否会导致问题。 您以前用过这种方法吗? 我们的 EVM 可实现包括 DIN 在内的数字信号的急剧转换。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../default.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我在 PPC3中还有另一个问题、即扬声器额定功率无法通过增加输入增益来增大。

    我想知道它是寄存器0x22设置问题还是其他问题、您能帮我解决一下

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ares、

    周期性噪声问题现在是否得到解决?
    关于输出功率、您也许可以尝试在 ROM 模式下使用器件。 这只是为了验证智能放大器模式是否会自动降低输出功率、当播放音调而不是真正的音轨时、有时会发生这种情况。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我正在处理这个。

    顺便说一下、输出功率实际上会自动降低。

    如何解决这个问题、因为我们希望使用智能放大器模式和保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ARES、

    您可以尝试使用实际音频曲目或播放歌曲来检查输出幅值是否仍然受到影响;我假设您当前使用单个音调进行测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    白噪声和扫描怎么样?
    我需要知道原因是什么。
    非常感谢

    ARES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ARES、

    白噪声也很适合测试。
    扬声器保护算法正在调整输出信号的振幅、以便扬声器不会因过载或超偏移而受损。 这可以被视为 AGC、如果正在播放周期信号、则随着信号电平随时间的推移而逐渐调整自动控制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ARES、

    另一个注释:
    在测试之前、您是否对您使用的扬声器进行了表征? 如果不是、最好尝试一下。 有时、如果扬声器未校准、扬声器保护算法可能无法发挥最佳效果、因为扬声器特性不正确。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器