This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:XI/XO 和 SCKI 时钟频率偏差和抖动要求

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794152/pcm1864-xi-xo-and-scki-clock-frequency-deviation-and-jitter-requirements

器件型号:PCM1864

大家好、

我的客户使用 PCM1864并询问我们器件的输入 XI/XO 和 SCKI 时钟频率偏差和抖动要求。 数据表中没有此类数据。 他们计划审查设计并评估 系统中的信号质量。 谢谢。

BR、

吴有伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以帮帮我吗?

    BR、
    Rory
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:
    我将与系统和设计团队讨论 PCM186x 的抖动规格、并将向您介绍相同的规格。

    谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、

    已经过去了一个多星期。 我今天是否能取得结果? 客户的推动力很差。 谢谢!

    BR、

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    如果时钟偏差和抖动不违反48%- 52%的最小/最大占空比规格、则 PCM1864仍将正常工作。  但是、由于时钟输入使用低抖动、低相位噪声时钟来驱动产品内部的抽取滤波器和其他音频处理块、因此非常理想。