This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 TDM 用途的1:2/2:1音频开关

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TS5A22364, TS5A22366, TMUX1574, TS5A22364-Q1, TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797099/1-2-2-1-audio-switch-for-tdm-purpose

主题中讨论的其他器件:TS5A22362TS5A22364TS5A22366TMUX1574TS5A22364-Q1TS5A23157-Q1

您好、先生、

您能否帮助建议支持 TDM 1:2/2:1音频开关用途的解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、

    TDM (时域多路复用)音频信号似乎是数字音频格式。  由于它是数字接口、TS5A22362、TS5A22364和 TS5A22366等 TI 模拟音频开关将会因处理低电流数字信号而变得过于严重。  

    TDM 协议似乎没有定义的标准、但看到的文档与 I2S 类似、频率约为25MHz、但这可能会因系统而异。  您是否会验证系统电压、需要切换的数据通道数量和时钟带宽?

    如果 TDM 是与 I2S 类似的四通道、则 TMUX1574是一款出色的4通道2:1开关。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的反馈、我的客户正在寻找一个4通道1:2解决方案、该解决方案还需要 AEC-Q100支持、

    TMUX1574功能正常、但不 符合 AEC-Q100标准。

    因此、我计划为此建议使用2个 TS5A22364-Q1、无论有何问题、请告知我、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、

    如果您需要用于数字信号应用的汽车类额定2:1双通道器件、则可以选择比使用 TS5A23157-Q1的 TS5A22364-Q1更低的成本解决方案。

    谢谢、
    Adam