This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M AGL

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796881/tas5805m-tas5805m-agl

器件型号:TAS5805M

你(们)好,先生

我们使用 GUI 中的 AGL 代码进行 平台 测试 发现  它 对  压力限制很有用,然而, 我们 也发现  功率 距离10W,  与导出的代码值不匹配,请 帮助 检查  原因并给出相同的建议,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、你好、Alix 会支持这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您能否提供调优文件(.pppc3)? 此外、您的扬声器阻抗是多少?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    最重要的是、检查软件中使用的加电序列至关重要。 请按照数据表第43页所述逐步检查。
    您可以通过聆听 EQ 是否生效来判断它。

    此外、如果我们可以离线通信、此问题的效率会更高。
    请通过 alix-wan@ti.com 离线向我发送电子邮件。 我们将为您提供离线支持。
    请发送给我:
    1.您的案例中使用的 ppc3源文件;
    2.导出的代码;
    3.表明您的问题的范围;

    此致、
    Alix Wan。



    此致、
    Alix Wan。