This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788609/tpa3116d2-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2

首先、感谢您提供有关主设备和从设备与这些.devices 同步的主题。

我最近遇到了很多使用这款器件的中国制造的放大器模块。

所有使用主/从配置的模块在其输出滤波器中都有33uH 电感器、这当然会在一定程度上限制高频响应。

我将所有电感器更改为10uH。左侧(主)通道上的响应非常完美。

右侧(从)通道的输出只是垃圾、电感 器和 IC 会变热。

幸运的是、我阅读了有关同步问题的文章、并将从 IC 的引脚16上的电容器更改为47pF、一切都很好。

使用的电容器是1uF!

模块制造商提出了一项会影响性能的工作。

也许应该让这些模块制造商知道这一点、因为我们不希望这样一个好的器件获得坏名称!

此外、遗憾的是、他们不喜欢按照数据表中的建议使用尺寸合适的输入耦合电容器。

这里有一个问题

当使用单个器件时,引脚16应该保持开路或接地?  

我已经看到使用了这两种方法。