Other Parts Discussed in Thread: TAS5631B
您好!
我为单端应用设计了 TAS5631DKDR 板、为 BTL 应用设计了 TAS5631BPHDR 板、这两种设计‘原理图与用户指南中的推荐设计相同。 但我在所有设计中遇到了相同的问题、我的/OTW /OTW1 /OTW2 /SD 始终处于低电平、指示过热警告或过载/欠压警告、就绪引脚也始终处于低电平。 我将 TAS5631BPHDR 替换为 TAS5614APHDR (另一个输出功率较低的 IC、与 TAS5631B 共享相同的封装)、但警告仍然存在。
所有 VDD 引脚接地均为12V、 我的输出功率级电源为48V (我也尝试将电源替换为30V、但结果不变)。
我的 PCB 布局设计 遵循 TAS5631B 参考设计的 PCB 布局、包括电容器和电阻器的材料和值以及它们在 PCB 中的位置。 我还设计了一个用于控制复位引脚的开关。 顺便说一下、我没有将任何 PWM 信号输入到电路板中、它处于无输入状态。
我已经尝试将8欧姆(12W 额定功率)扬声器负载/ 500欧姆电阻作为连接到输出的负载、并且还尝试了空载条件、但我不确定我的/OTW 警告是否是由于错误的负载选择所致。
您能给我一些调试电路板的建议吗? 我真的很难过,因为我从来没有看到它能正常工作,直到现在。
此致、
HU