This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:消除 TPA2012D2#39;s 噼啪噪声的方法

Guru**** 2470580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795297/tpa2012d2-the-way-of-eliminating-tpa2012d2-s-pop-noise

器件型号:TPA2012D2
您好,团队
   关闭关断引脚(从低电平变为高电平)时、TPA2012D2-QFN 器  件中会出现噼啪噪声。我们建议通过修改软件将差分信号的输入延迟约3.5ms。但是、不能通过修改软件来延迟差分信号。以下为 sch。 我想知道 还有其他方法可以通过修改 软件或硬件来消除噼啪噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    是否有其他方法通过修改软件或硬件来消除噼啪噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troyson、

    我们强烈建议在器件上电后等待大约3.5ms、以完成启动时间。 在启动未完成时使用器件可能会导致类似的弹出问题。

    如果扬声器直接连接到 TPA2012D2输出、您是否具有相同的结果? 我是说、没有电感器和电容器。 由于 EMI 水平的原因、除非需要 EMI 滤波器、否则输出级无滤波器。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troyson、

    您对我的上述回复是否有任何反馈?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troyson、

    我现在将关闭此案例。 但是、在这个 E2E 主题中、您可以随意询问有关它的任何其他信息。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.