This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6140A2YFFEVM:TPA6140A2YFFEVM USB 驱动器不工作

Guru**** 2533180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795454/tpa6140a2yffevm-tpa6140a2yffevm-usb-driver-not-working

器件型号:TPA6140A2YFFEVM

您好!

我在 Windows 7笔记本电脑上安装了该软件、然后插入评估板。 驱动程序安装不正确、我无法与电路板交互。

我尝试以管理员身份运行该软件。 我还尝试在 Windows XP 兼容模式2和3下运行,但都没有成功。

我还尝试从安装子目录手动安装驱动程序。 结果相同。

我真的需要让它正常工作。

有人有什么建议吗?

谢谢、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ian、

    您能否尝试几个步骤来找出根本原因?

    是否可以卸载所有驱动程序和软件,然后按照《用户指南》第2.1.1和2.1.2节的步骤重试?

    www.ti.com/.../slou233.pdf

    请确保第2.1.2节中描述的分流器正确无误。 否则、您可能会遇到从 PC 到 EVM 的通信错误。

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ian、

    您对我的上述回复是否有任何反馈?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ian、

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但是、请随时在此主题中询问有关此问题的任何其他信息。

    我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.