This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:我们可以#39;t 将 EVM 连接到 GUI PPC1

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791853/tas5548-we-can-t-connect-the-evm-to-gui-ppc1

器件型号:TAS5548

你(们)好

  我们手上有一个 TAS5548、它现在无法连接到计算机、但以前是正常的。 当我们插入 USB 时、计算机将显示如下图片。 它是无法识别的 USB 设备。 驱动程序是否不正常?  我们如何恢复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、aggil、

    Robert 将很快跟进您的 TAS5548相关问题。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aggil、

    是否确定 已安装 TI USB 音频设备读取器?  通常、它会自动安装、但如果计算机未读取设备、可能表明没有。 在下图中、图标应显示为:

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,雷伯特

      我在计算机中找不到此图标、但我可以使用 PCM5242EVM 或 PurePath 控制台主板。 我的计算机上是否安装了 TI USB 音频设备读取器? 如果没有,您能否共享安装文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    还在连接 TAS5548EVM 时、您还会看到音频源 TI USB-AudioEVM 吗? 或者、您向我展示的图像是 PurePath 控制台母板还是 PCM5242EVM?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert
    它仅是 PurePath 控制台母板和 PCM5242EVM。 我在连接 TAS5548EVM 时看不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

     我安装 TI USB 音频设备 读取器,但也找不到 TAS5548。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    我忘记问您是否安装了 PPC1.16?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert
    是的、当然、我已经安装了 PPC1.16。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    请确保。 我正在尝试弄清楚您的系统与我的系统有何不同。 插入时 EVM USB 指示灯亮起?

    我正在尝试确保这不是硬件问题。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert
    仅3.3V LED 指示灯亮起、USB 锁定 LED 指示灯熄灭。 硬件是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    aggil、

    也许您可以录制视频或一些图片来显示您的电路板状态? Robert 也可以分享他的设置。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    我想知道 EVM 上的 TAS1020是否未正确编程、这是您看到问题的原因。 您有第二个 TAS5548EVM 吗?

    此致、
    Robert Clifton