This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:帮助我解释 TPA3116的工作原理

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796835/tpa3116d2-help-me-explain-how-tpa3116-works

器件型号:TPA3116D2

 我在 diyaudio 网站上发布了 TPA3116D2的音频版本 https://www.diyaudio.com/forums/class-d/337182-sublimed-tpa3116d2.html ,在 YouTube 上展示了它比300b SE 放大器更优越的性能。 当我想解释 IC 的功能时, 我发现自己不是在推测而不是解释。 我 将请你简略地这样做。   当我查看  图7.2第13页的左侧输入时,它们会收到相反相位的反馈,但当您查看正确的输入时,RINP 会收到 OUTPR FB 的正反馈,而 RINN 则会收到神秘的 OUTPNR FB。 这是双重打印错误还是政治偏好 ?  误差信号通过两个反相积分器, 是第一个将 PWM 转换为模拟的低通函数,还是两个积分器反向交流 相 ?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugues、

    我的同事将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugues、
    1) 1)图7.2上没有打印错误。 左右两侧是相位逆变器。
    2) 2) FB 设计包括低通滤波器。
    谢谢!