This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:在 PBTL 输出模式下、TAS5825是否将立体声输入混合为单声道输出

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796951/tas5825m-does-tas5825-mix-stereo-input-to-mono-output-in-pbtl-output-mode

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

如标题所示、如果我们将0x02位2 (DAM_PBTL)置为1b、TAS5825M 是否会自动将左右输入混合到(L+R)/2单声道输出?

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年4月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    除了将0x02寄存器置为有效。

    它还需要在 DSP 中配置输入混频器寄存器:

    w 98 00 00
    宽98 7f 8c
    宽98 00 0b
    W 98 14 00 40 00 00 # 左到左输入混频器
    W 98 18 00 40 00 00 # 从右到左的输入混频器

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    感谢您的建议。 我们将与客户合作、将这些指令添加到 EC 代码中:

    w 98 00 00
    宽98 7f 8c
    宽98 00 0b
    宽98 14 00
    > 40
    > 00
    > 00
    宽98 18 00
    > 40
    > 00
    > 00

    非常感谢、

    陈耀恩
    2019年4月29日