This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760MD:TAS5760MD

Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760MD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794345/tas5760md-tas5760md

器件型号:TAS5760MD

大家好、我想了解如何确定 TAS5760MD 器件上的自举引脚应使用哪个电容值。  开关频率(在我的案例中为786kHz)与评估板上选择的.22uf 之间是否存在关系。  是否可以在不更改开关频率的情况下选择不同的电容器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ASB、

    Boostststststststrap 电容与 PWM 频率真正相关,但我们仍然强烈建议对所有支持的 PWM 开关频率(包括您要使用的768kHz)保持0.22uF。

    原因是自举电容器需要合适的值。 它不是太大、无法确保在 PWM 开关期间完全充电、也不是太小、无法使频率太低的音频不失真。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    如果我要更改 PWM 频率、那么计算自举电容值的最佳方法是什么。   该评估板使用的是无极性的陶瓷电容器。  是否可以使用极性电容器、例如钽电容器或铝电容器?  如果是、应如何将它们连接到电路?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议使用极性带电容器、例如钽或铝质罐。

    此致
    Linda