This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:关断 OCP 或 OTP 后重新启动 TAS5825的问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792544/tas5825m-question-of-re-startup-the-tas5825-after-shutdown-on-ocp-or-otp

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

如标题所示、当 TAS5925关闭 OCP (过流保护)或 OTP (过热保护)时、我们是否需要写入完整的 CFG 以再次启动它、或者我们只能写入0x03=0x03以使 TAS5825再次进入播放模式?

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年4月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您可以执行此操作、但如果您希望更简单、则需要通过以下方式重置器件:
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    W 98 01 11 //重置

    也可以拉低 PDN。 我的同事 Andy 或 Matt 将为您提供进一步的支持。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 Alix。 客户的 EC 可以在系统启动期间编写扬声器系数、但是、OCP 事件可以随时发生。 客户是否可以在没有复位的情况下只写入0x03=0x03以重新启动 TAS5825、并在 OCP FAULTZ 被置为有效后写入完整的 CFG?...Wayne Chen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    我检查了是否可以在发生 OCP 时重新启动 TAS5825智能放大器而不重新加载完整的 CFG。

    以下是流程:

    我们可以将 GPIO2编程为 FAULT#输出、我检查了 EVM 上的行为、一旦发生 OCP、TAS5825就可以将 FAULT#置为低电平到 EC、并将0x70上的 OC 位置为有效、而此时0x03寄存器保持 ART 0x03 (播放模式)。

    EC 可以将0x03寄存器切换为0x00 (关断放大器)并写入0x03=0x03 (播放模式)、以启动 TAS5825而不再次写入完成 CFG:

    --------------

    w 98 00 00

    宽98 7f 00

    w 98 03 00

    W 98 03 03

    --------------

    我们可以在 OCP 事件之前和之后获得相同的 FR 图:



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年4月16日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wayne、您在这里还有疑问吗?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我们将在客户的系统板上检查此项目。 我们现在结束这个问题。 如果客户的系统主板出现问题、我会通知您。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年4月28日