This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:桥接模式下的 LM4766最大输出功率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789241/lm4766-lm4766-max-output-power-in-bridged-mode

器件型号:LM4766

您好!

我们在桥接模式下使用 LM4766作为线性电机线圈的驱动器。 线圈的电阻为33 欧姆、电感为62mH 。 在某些情况下、我们将两个电机线圈并联。 因此我们的 RL 为16.5 欧姆。

我们的原理图类似于数据表的图5、但我们的负载电阻为16.5 欧姆、因为我们并联了两个33欧姆。 对于放大器的电源、我们将-30V 连接到引脚4、将+30V 连接 到引脚2和15。

我的问题是、可能的输出功率是多少?
在这种情况下、如果我们并联两个电机线圈、则电 阻为16.5欧姆。 我们在 负载上测得的最大电压为48.5V。 我认为功率是

峰值20ms 需要电源 。 之后、放大器静音至少2分钟。

 

在数据表的图17中、输出功率显示为负载的函数。

我解释了该图、对于负载为16.5 欧姆的单路输出、输出功率约为22W。 对于桥式模式、我假设输出至少为44W 的双路输出  

如果我计算桥接模式的功率、我将得到以下结果。

在指定的时间 t 我们得到的值

输出端的功率是

由于采用对称推挽式输出放大器、因此放大器的输出会反相。 下图显示了两个放大器的输出。

对称推挽放大器的输出功率为

上面电路的输出功率是

这证实了数据表第16页上的语句、即桥接模式的输出功率理论上是单个放大器输出的四倍。 这是理论值。 我认为放大器内部不会吸收四倍功率输出所需的功率耗散。

请告诉我、桥式放大器 LM4766的电源输出在实际中可以实现的实际值是多少?

 

第二个问题是、当未连接负载时、LM4766会发生什么情况? 同样、我们使用桥接模式、但在某些情况下未连接负载。 因此、我们在两个放大器之间没有连接。 单个放大器仅连接到其反馈环路。 放大器获得输入信号、但负载未连接。 这可能是放大器的问题吗?

谢谢

布恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理论分析很有意义! 需要考虑 FET 的功率损耗。
    对于空载、不会存在很大的问题。 但我会让大家仔细检查一下稳定性。 Andy 将跟进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否获得了一些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、请参阅图20和图21、您可以看到 AB 类功率耗散 v 输出功率以及最大功率耗散与电源电压间的关系。 您将看到
    AB 类效率不好。 您的输出功率需要考虑 AB 类效率。
    从我们的角度来看、无负载连接的 AB 类风险较低。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、布恩、

    在未连接负载的测试条件下、由于反馈环路是内部设计的、因此 AMP 仍然能够正常工作、不依赖于负载条件。


    迪伦