This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:有关 SRC 和自动检测96k->48K 的问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791443/tas5782mevm-question-about-src-and-auto-detect-96k--48k

器件型号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5782M

你(们)好。

我们使用 TAS5782m 作为 I2S 主器件、使用 CSR8675作为从器件、初始设置为 SCLK =3.072MHz、LRCK =48kHz、标准 I2S。

当我们以 96KHz 的采样率播放音频流时、 TAS5782m 的音频流输出不正确。

 TAS5782m 能否 自动检测输入采样率并输出正确 的音频流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TAS5782支持96k 和96k->48K SRC。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

     TAS5782能否以主模式输出一个96k LRCK 信号?

    我们在系统中使用 TAS5782作为主控模式、并播放3种采样率音频流、44.1K、48K 和96K。  

    我们现在使用12MHz 作为 PLLCLKIN、但无法生成96k LRCK 输出信号。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lin、
    您能向我们分享整个应用方框图吗? 是否要将 TAS5782用作信号源? TAS5782通常在从模式下工作。

    此致
    Linda