This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:输出失真

Guru**** 2470180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791346/tpa3255-output-distortion

器件型号:TPA3255

你(们)好  

我们将在4 x SE 模式下测试 TPA3255、条件如下

直流输入:50V 和12V

TPA3255模式:单端(M1&M2=HI)

负载= 4 Ω

输入信号为1KHz 音调。

症状  

当输入电压为2.8Vpp ~ 4Vpp 时、输出看起来正常。

当输入电压为4Vpp ~ 5Vpp 时、我们会看到失真(请参阅下面所附的视频)

当输入电压大于6Vpp 时、输出看起来仍然正常。  

     此问题仅在 OUT_D 中发生、而 OUT_A、B 和 C 正常。 移除4欧姆负载、问题消失。  

在连接器 J102引脚4处捕获了输出波形。

 原理图和视频、请参阅以下附件。 有什么想法吗?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-AMP1.pdf

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_1561.mov 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于单端输入、它可能会导致失真。 请与我们的团队分享您的原理图和布局。 它们可以指导如何实现更好的单端输入性能。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda、

    我们将关闭引脚1 GVDD_AB、PIN2 VDD 和引脚22 GVDD_CD 的电容器。 失真消失。
    您认为这是根本原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Py、

    我无法指出这些电容器是否是根本原因、但我认为它与布局设计相关、因为您提到过它仅发生在 OUTD。

    由于问题现在已由客户解决、如果客户需要进行深入分析、我们需要查看以下内容:
    1.布局
    GVDD、DVDD、AVDD 的波形
    VBG 的波形、OUT_D


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当客户解决此问题时、我将关闭此主题。 如果有更多问题、我们可以进一步讨论。