This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3253:编解码器的器件驱动程序支持

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796456/linux-tlv320aic3253-device-driver-support-for-codec

器件型号:TLV320AIC3253

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:

我们将 TLV320AIC3253音频编解码器用于我们的新项目。

请向我们发送支持内核3.10.104的 TLV320AIC3253音频编解码器的 Linux 驱动程序源代码和集成相同内容的文档。

TLV320AIC3253驱动程序是否基于 ALSA 架构?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    AIC32x4有一个驱动程序(包括 AIC3254和 AIC3204)、但这是为内核2.6.27编写的

    此驱动程序可重新设计为与 AIC3253一起工作... 但 TI 无法为您提供帮助。 我们没有积极支持这些传统驱动程序。 TI 没有为我知道的 AIC3253创建驱动程序。

    此致、
    -Steve Wilson