This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805

Guru**** 2580555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793148/tas5805m-tas5805

器件型号:TAS5805M

你(们)好

了解以下客户问题:

需要有关如何将输入数据路由到输出的信息。

例如、我们需要一个将数据从输入1路由到输出1和2的选项。

因此、我需要所有路由组合。 (我认为我们有3种组合)

 

此外、请向我发送一份包含所有寄存器说明的更新芯片文档。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请使用 PPC3软件以及应用手册:www.ti.com/.../sloa263.pdf

    此致、
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    要使 PPC3花费时间、因为需要特殊授权。

    你能提供帮助吗?

    还需要使用所有寄存器更新 d/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    需要您的 myTI 帐户与您公司的电子邮件一起使用。 此外、寄存器可在中找到:
    1.数据表(请参阅地图)
    2.我上次答覆内的申请书附录。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电子邮件地址 :eli@telsys.co.il  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户好!

    已完成、但下次请联系当地的 TI 支持团队以访问 PPC3或模块。

    此致、
    Alix Wan。