This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755M 功率放大器的低音效果并不理想、而且低音功率并不总是达到芯片设计所需的最大值。 我可以做些什么来提高低音功率?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792502/tas5755m-the-bass-effect-of-tas5755m-power-amplifier-is-not-ideal-and-the-bass-power-can-not-always-reach-the-maximum-required-by-chip-design-what-can-i-do-to-improve-the-bass-power

器件型号:TAS5755M
适用于音频扬声器的 TAS5755M D 类音频功率放大器。            
问题如下:            
TAS5755M 功率放大器的低音效果并不理想、而且低音功率并不总是达到芯片设计所需的最大值。 因此、产品的全部功能无法满足要求。  
我可以做些什么来提高低音功率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克拉克、阿利克斯是为您提供支持的合适人选。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    声音效果也与扬声器有关。 请与我们分享基本规格:
    PVDD=?V
    2.负载=?Ω
    3.您设计的最大输出功率是多少?

    然后、请使用示波器查看 TAS5755是否能够输出您设计的最大输出电压。 将范围发送给我们、我将帮助进一步分析。

    此致、
    Alix Wan。