This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:CAN 一个 PPCMB 可将两个 TAS5756M 设置为2.2模式?

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794255/tas5756m-can-one-ppcmb-set-two-pcs-tas5756m-for-2-2-mode

器件型号:TAS5756M

你(们)好

  我们计划对2.2模式扬声器使用2个 TAS5756M,但我们只购买1个 PPCMB,如何使用 PPCMB 通过 GUI PPC2设置2个 TAS5756M? 我可以为这个?在 立体声模式下、GUI 可以知道除0x98或 x99之外的其他地址设置两个差分 i2c 地址吗?  

我们的原理图随附在下面,请检查。  

e2e.ti.com/.../Stereo-Mode2.2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril、

    ALIX 将在系统调优选项中跟踪 TAS5756M、并使用 PPC2来支持2.2调优。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Matthew
    谢谢、您能循环使用 Alix 来提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    我认为我们不会更改 I2C 地址、以便在单个 EVM 板中实现2.2。 您能否建议客户使用 TAS5825/TAS5782?

    此致、
    Alix Wan。