This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:PurePath 控制台(PPC3)应用在 Windows 10中挂起

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MDCAEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790758/tas5766m-purepath-console-ppc3-app-hangs-in-windows-10

器件型号:TAS5766M

这是我在连接 昨天订购的新 PPCMB (AIP006G)+ TAS5766MDCAEVM (AIP021A)板时看到的屏幕截图。 基本上、"调优和音频处理"磁贴完全不可用。  我最终发现并在 Windows 7 PC 上运行了它、但我需要知道有人将调查此问题、并确认 Windows 10是否是官方支持的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户好!

    这可能是由不稳定的驱动器引起的。 通常、可以通过更新到最新版本的 PPC3并重新启动 PC 来解决该问题。
    我将要求软件团队再次仔细检查此问题。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几周前、我下载了 PPC3、此后在 Win10上就无法成功下载 PPC3。 版本为:
    PurePath 控制台 v3.1.3 Build 255、I2C Master v3.0.1-alpha.3、TAS5766M v3..4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误您的跟进。 Andy 正在与我们的软件团队进行主动沟通。
    软件仍无法确定为什么 PPCMB 与 PC 连接时“高级”选项卡不可用。
    如果他们对固件团队有任何想法、他们会与他们交谈。 将很快为您提供更新。