请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA0211 我将 TPA0211用于新设计。 在耳机模式下、BTL 连接的扬声器发出泄漏的声音、这是一个问题。 音量不是很大,但 SEMM 很奇怪。 SE/nBTE 的切换电路与数据表相同。 Vo 的输出阻抗似乎足够高。
1)是否有任何检查点或建议?
2) 2) BTL 和 SE 之间是否存在泄漏声频规格。
*条件
VDD=4.5V、SP:8 Ω、耳机:16 Ω
VSE (Hi)=4.45V、VSE (Lo)=0.05V
/ Hiroshi Furuno