This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2037D1YFFEVM:差动输入

Guru**** 2643255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2037D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796742/tpa2037d1yffevm-differential-input

器件型号:TPA2037D1YFFEVM
主题中讨论的其他器件:TPA2037D1

您好、专家、

我使用 EVM 测试了 THD+N 性能、并获得了以下结果。

新 EVM、增益= 2 (输入1Vrms、输出2Vrms)

将 C1=C2=18.7K 欧姆更改为1.78。 但得到了以下结果。

输入源都来自 AP、为什么 THD+N 性能有所不同? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您所附的第一张 THD+N 图是正确的、它显示了数据表中提到的 THD+N 行为。

    但是、在第二个示例中、输入信号似乎未按照数据表中的建议正确偏置。 如“输入电容器”部分( www.ti.com/.../tpa2037d1.pdf )所述,您必须确保差分输入与共模输入进行偏置。 否则、您可能会得到您提到的结果、信号性能可能会受到影响。 如果您使用的信号未以这种方式偏置、则设计中将需要输入电容器。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    测试源来自 AP2722、我测量到输入信号无偏置电压。 它是否也会影响性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    是的、TPA2037D1需要该共模或偏置电压才能正常工作。 如果移除了输入电容器、输出性能可能会受到影响、如第二张图片所示。

    如果您的系统无法生成偏置电压、我建议再次放置默认 EVM 电容器。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.