This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:对于如何设置此芯片、有什么关于寻找一个好的、简单的参考的想法?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796400/tas2505-any-ideas-on-finding-a-good-simple-reference-on-how-to-set-up-this-chip

器件型号:TAS2505

如何设置此芯片?  我不是信号处理人员、但所有这些滤波器系数和参数对于简单的硬件人员来说都有点重要。  参考手册告诉您如何设置它们、但也不知道要设置它们的正确值!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    有一个 GUI 工具可用于提取 Biquad 滤波器系数、称为系数计算器 :www.ti.com/.../coefficient-calc
    使用方法如下:
    -根据您的系统配置设置正确的 FS (默认值为44.1kHz)
    -启用每个滤波器(滤波器计数取决于您选择的处理块)
    -通过选择每个滤波器响应的类型、增益、频率/带宽等来配置它
    -配置所有滤波器后,单击 COEff 按钮以获取系数
    -将弹出一个新窗口、将分辨率(左上角)调整为24位(TAS2505使用24位系数)
    -在文本面板的底部,每个双二阶都有系数

    最后、根据参考指南 www.ti.com/.../slau472.pdf 中的表2-6、将这些系数写入 TAS2505寄存器

    实际上、我正在制作一些幻灯片来解释这个过程、如果您仍对此有疑问、我可以与您分享这些内容、希望更清晰。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器