This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:询问 XO、XI (9、10)引脚和 GND 连接。

Guru**** 2470190 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795804/pcm1862-inquiry-about-the-xo-xi-9-10-pin-and-gnd-connection

器件型号:PCM1862

您好 TI 团队。

我们启动了 AI 扬声器的新项目。 PCM1862用于该项目。 该项目是 ESD 测试时的 NG。

ESD 测试标准-触点:+-4kV,空气:+-8kV。

症状:PCM1862的 BCLK、LRCK 和 DOUT 不工作。

硬件设计参考数据表。

MCLK 是从机。 因此、引脚9和引脚10是开路(悬空)。

但在引脚9和引脚10连接 GND 后、ESD 测试正常。 PCM1862是否正常工作?  

请检查我的问题。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1862 ESD 额定值包含在产品数据表的第7.2节中、额定值为+/-2kV HBM 和+/-750V CDM、低于您测试的水平。  您是否实施了任何额外的 ESD 保护以防止您施加的大瞬变到达 PCM186x?

    此外、您将在何处以及如何应用 ESD 脉冲?  这是通过非政治/水平耦合平面实现的、还是直接接触设计上的连接器、IC 上的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、
    我知道 PCM1862 ESD 额定值。 我们没有直接对 PCM1862引脚和 PCB 进行击穿。 ESD 测试确实发生了一个产品案例。
    我只想问您、PCM1862的10个 PIN9是否可以连接到 GND?
    根据数据表、可以将 PIN10连接到 GND。 请告诉我是否可以将 PIN9连接到 GND。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供相关信息。 我们已经看到浮点引脚对垂直/水平平面耦合测试的类似影响、这与您描述的示例类似。

    引脚9是数字输出、我们不建议将其直接连接到 GND。 由于这些内部晶体驱动器电路大多基于逆变器、因此 XI GNDed XO 可能驱动至+3.3V。 您能否探测 XO 输出并进行确认? 如果它驱动至+3.3V、我建议通过1k Ω 的上拉电阻器将其连接到 DVDD。 如果是接地、则尝试将1k Ω 下拉至 GND、看看您是否仍然能够通过测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、
    感谢您的支持。
    我检查了您的意见。 PIN9是一个大约1V 的输出。 在这种情况下、以下哪一项必须是上拉或下拉?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您进行测量。  根据电流输出电压、我们建议将1kOhm 下拉电阻下拉至 GND。