This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:用于 TPA3255输出扼流圈的电感器。

Guru**** 2534940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795606/tpa3255-inductor-for-tpa3255-output-choke

器件型号:TPA3255

尊敬的论坛

我正在寻找一个小型电感器来与我的3255项目配合使用。  比 EVM 和其他克隆中使用的值小。

我能否对显示 L vs I 图形的该单元的适用性发表意见?

我看到、即使在8安培时、"L"仍然高于3255的5uH 最小值。
我想使用它、或者至少尝试一下。
我缺少什么吗?
谢谢

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您能与我们的团队分享一下您的最大输出功率和 PVDD、环境温度等应用详情吗? 我们将为您推荐电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    因此、我们选择的电感器会保留大部分的电感、直到达到电流饱和极限。 这样做是为了保持 LC 滤波器截止频率。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Rob。
    它正在沉入:)
    谢谢
    j