This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:3个器件的主从配置(TPA3255)

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795190/tpa3255-master-slave-configuration-for-3-devices-tpa3255

器件型号:TPA3255

相关问题。  主/从模式。  (3 x 3255)

我已经在  http://www.ti.com/lit/an/slaa787/slaa787.pdf 中查看了这些信息

但无法完全确定 如何将我的3个器件连接为主器件和2个从器件。
我能否简单地将每个器件的 OSC-IOM 连接在一起? 以及 OSC-IOP 之间的相互作用?
所附图像显示、在5设备系统中、有时 OSC IOM 连接到 OSC-IOP 和  
在其他器件中、它会进入 OSC-IOM。   
(当然、也可以使用电阻器设置主频率)
此致
Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    Robert 将很快跟进 TPA3255相关问题。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    是的、您可以将 OSC-IOM 和 OSC-IOP 连接在一起。 我记得、我们实际上创建了一个板、用于在将多个 TPA3255器件连接在一起时进行内部测试、其中一个是主器件。 我们确实在主器件和从器件之间使用了一个缓冲门、以确保主器件能够驱动从器件。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    我找不到有关"线控重置"问题的原始答复、但我发送了一条回复、似乎进入了"急"仓。

    连接了用于故障和削波输出的 my 或 cct。   关于复位? 我对它还有点雾... 今天、我将介绍实现这一目标的方法。

    我有几个问题需要指导。  

    电感 器正试图摆脱这些放大器中常见的巨大电感器。 (大类环).. 我遇到了 Sure Electronics 提供的一个放大器、该放大器显示他们使用了一些"AGAMI"电感器。 该公司生产用于 D 类放大器的专用 SMD 扼流圈。  尺寸也相当不错。
    但是、我也在 TDK 网站上看到了其中一个"似乎太好了、不真实"的项目。
    您能不能看一下、并告诉我您认为它可能作为主输出扼流圈的方式是怎样的?


    https://product.tdk.com/en/search/inductor/inductor/smd/info?part_no=SPM10040T-100M-HZ   该器件的电流为6.5A、电流为10uH、非常紧凑。
    您能看到使用此工具时出现问题吗? (我不敢相信它这么小!)  

    我的问题即将结束,因此非常感谢迄今提供的帮助。
    此致
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    正如我在您的另一篇文章中提到的、我们通常选择保持大部分电感直至达到饱和的电感器。 即平坦的电感与电流曲线、直至达到饱和点。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Robert。
    j