This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5631B:当系统加电时、会出现 POP 噪声

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5631, TAS5631B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795495/tas5631b-when-the-sysytem-is-power-on-it-occur-pop-noise

器件型号:TAS5631B
主题中讨论的其他器件:TAS5631

你(们)好

   我的客户 设计 的扬声器使用 TAS5548+TAS5631B。 系统通电时、RESET 引脚被下拉。 当我们上拉 TAS5631B 的 RESET 引脚时 , 无论我们使 TAS5548 信号静音,都会产生 POP 噪声。 我的另一篇文章中也提到了同样的问题。   我们已删除 原理图中的 AC9、AC26、AC47和 AC60。 您能否帮助再次检查 以及我们如何减少 POP 噪声?

e2e.ti.com/.../3157.T300V3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    移除这些电容器后、爆裂声是否会降低?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert
    不、客户反馈和以前一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert
    另外、我们测试了 TI TAS5631DKD2EVM、发现它具有很小的 POP 噪声。 EVM 的噪声略低于客户的设计、客户可以接受 EVM POP 噪声。 您是否需要客户 PCB 布局文件进行审查? 客户计划执行 PP 时非常紧急。 TAS5631和 TAS5631B 之间是否有任何不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    查看电路板布局可能会有所帮助。 此外、在输出 LC 滤波器上使用更好的匹配电容器还可以降低它们在启动和关断时看到的杂音。

    我不确定 TAS5631和 TAS5631B 的所有更改都是怎样的。 但我知道我们不建议在新设计中使用 TAS5631。

    此致、
    Robert Clifton