This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:我们需要找到可实现2X5W 的具有回声消除功能的 D 类功率放大器。

Guru**** 2547730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793279/tas5805m-we-need-to-find-a-with-echo-cancellation-class-d-power-amplifier-that-can-achieve-2x5w

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805TAS5825M
我们需要找到可实现2X5W 的具有回声消除 D 类功率放大器。
所需参数如下:            
通过 I2S I2C 控制、            
用于回波抵消的 SDOUT    
      
我们看到 TAS5805M 满足我们的功能要求。            但 TAS5805M 通常在大约20W 的功率下使用。 我们需要找到一个较小的功率、大约为5-10W。  
请推荐具有 I2S、I2C 控制和"回波抵消"功能的功率放大器 IC。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS5805是我们为智能扬声器应用推荐的新系列。 2x5w 应该没有问题。 建议使用 SDOUT 中低端 DIN 器件 TAS5805。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5825M 为2x23w。 我们只需要2X5W、这太浪费了。您能建议降低功耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDOUT 无其他更低功耗。