This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:由于 VBAT 波动、音频性能下降

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795423/tas2770-audio-performance-degradation-due-to-vbat-fluctuation

器件型号:TAS2770

TAS2770支持团队

如上所述、TAS2770支持4.5V 至16V 的电池电压范围。 但是、数据表未提及 VBAT 动态变化时的音频性能。 根据我的估计、典型情况下的电压波动约为1.7V。 当由于系统负载过重、VBAT 以2.5A/us 的压摆率变化1.7V 时、音频性能会降低吗? 如果是、您能否定量显示降级? 此外、噪声问题是否存在?

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    当 TAS2770加电时、在使用前使所有电源完全稳定总是很重要的。 正如电源建议中建议的那样、VBAT 是第一个必须保持稳定的电源、即使在 IOVDD 和 AVDD 之前也是如此。 请记住、VBAT 是 D 类驱动器的电源、电源上的任何变化也会影响 D 类驱动器输出。

    由于 VBAT 会影响器件的许多参数、因此无法用一个数字来描述这种情况下的性能下降。 涉及的一些重要参数包括:

    - THD+N
    -空闲通道噪声。
    -输出功率。
    -效率。
    -PSRR (db)。

    (有关上述所有参数、请查看数据表的6.9典型特性部分以了解详细信息)。

    - VPK 或最大峰值未削波输出电压( www.ti.com/.../tas2770.pdf )

    由于受影响的参数不同、无法用一个数字来解释降级。 我不建议这样做、而是检查每个参数如何动态地受到影响。 此外、我们不建议在 VBAT 电压中产生高纹波、因为它必须如数据表的"电源建议"部分所建议的那样稳定。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    感谢你的答复。

    就我看到您的评论而言、我知道 VBAT 可以支持宽输入电压范围、但它必须稳定、在 TAS2770运行时不可变。 因此、不建议将 VBAT 直接连接到系统中的电池组、因为电池组的电压会因系统负载电流而变化。 此外、建议在 TAS2770的电池组和 VBAT 之间使用 DCDC 转换器。

    我的理解是否正确?

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    您的理解是正确的。 感谢您提供有关 VBAT 的摘要。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis
    由于客户误解了 VBAT 可以直接连接到电池、而电池的电压随系统负载而变化、我希望 VBAT 的引脚名称更改为其他名称、以免客户误解。 此外、我还想向您添加说明、VBAT 必须在数据表中施加稳定电压。
    谢谢
    TAMIO