This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:从外部存储器件读取音频

Guru**** 2469920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/796022/tlv320aic3256-reading-audio-from-external-storage-device

器件型号:TLV320AIC3256

您好!

我正在尝试制作一个使用 microSD 卡进行存储的便携式音频播放器。 是否可以直接从 microSD 卡读取 PCM (或 WAV)文件到编解码器的 DIN 引脚? 如果没有、是否有任何类型的外部存储器可以与编解码器连接?

谢谢、

-Brian S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    AIC3256不会将 wav 文件转换为音频、数据需要以数据表中规定的数字音频格式提供给 AIC3256。 (I2S、DSP、左对齐、右对齐)通常、处理器会从存储中检索文件、并将解码后的文件传递到数字音频总线。

    WAV 格式用于存储、而 I2S 格式用于在 IC 之间传输。

    这有道理吗? 因此、需要某种处理器来访问文件并在音频总线上传输数据和时钟。

    此致、
    -Steve Wilson