This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49352:具有模拟输入的同步模拟和数字输出

Guru**** 2469330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795946/lm49352-simultaneous-analog-and-digital-output-with-analog-input

器件型号:LM49352

你好

我的客户正在考虑使用 LM49352。

它们 希望在接收到模拟输入(单声道 或 麦克风)后同时输出模拟输出和数字输出、如下所示。

是否可以同时输出模拟和数字输出?

我的客户将使用录制功能、因此有必要将模拟和数字输出与模拟输入同时输出。 数字输出被传送到 AP。

请检查它。

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    是的。 单声道和辅助输入绝对可以实现这一点。 请参阅寄存器0x11和0x12 (假设为 HP 输出)这些寄存器允许用户将 DAC 输出与这些模拟输入相加。 麦克风输入没有用于此加法放大器的路由、但是、可以使用数字混频器、麦克风输入上会增加延迟、但 ADC 输出可以与 Port1 DIN 和/或 port2 DIN 相加。

    现在、我要提到的一个缺点是、求和放大器的输入不会有单独的音量控制。 这意味着、如果您要为单声道输入设置 PGA 增益以优化转换、它可能不是最适合求和的音量。 DAC 音量当然是可调的、但调节进入输出端的单声道输入音量的唯一控件是 PGA。

    如果使用数字混频器、则会有更多的控制、但随后会增加信号处理的延迟、这种情况会使目的失败、


    此致、
    -Steve Wilson