This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:I2S 至 USB

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795633/pcm2706c-i2s-to-usb

器件型号:PCM2706C

大家好、  

我们正在寻找 I2S 至 USB 器件、该器件可以具有以下中的数字麦克风之一。

https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2016/02/DS-000069-ICS-43434-v1.1.pdf

https://www.st.com/resource/en/datasheet/mp34dt05-a.pdf

我们发现 PCA2912A 可以正常工作、但由于成本考虑、我们希望知道是否可以使用 PCM2706C/07C。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2706c.pdf

在 PCM2706C/07C 数据表中、您可以看到第19页的功能块图27、不确定它是否可以用于 I2S 到 USB?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    遗憾的是、PCM27xx 器件仅用于 USB 到 I2S、用于 USB 到音频输出、而不是输入。

    只有 PCM29xx 器件可以具有模拟或数字麦克风输入(据我所知)。

    谢谢、
    Paul