This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LM49350:LM49350编解码器寄存器配置

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793668/linux-lm49350-lm49350-codec-register-configuration

器件型号:LM49350

工具/软件:Linux

 您好、先生、

LM49350 codex 驱动程序代码内核版本仅支持 linux2.6.24 (3.x)、我目前正在使用内核版本 Linux 4.9.37。
如果 驱动程序代码无法更新新的 Linux 内核版本、请帮助支持寄存器配置。 谢谢!
可以提供编解码器芯片初始化寄存器代码。
2.编解码器芯片集线器主接口 I2S 接口处于录制模式、寄存器配置。
编解码器芯片对接 BT PCM 接口处于内部通信状态(包括编解码器到 BT 传输数据;BT 到编解码器传输数据、编解码器将数据发送到扬声器播放)、寄存器配置。
4.编解码器芯片是否有寄存器来查看接收或发送的音频数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!

    当前没有更新此驱动程序的计划。

    我可以为您提供寄存器配置方面的帮助、但您没有为我提供足够的信息。

    1.您的 MCLK 是什么? I2S 的音频格式是什么? (位深、槽长、采样率等)
    您使用的是哪些输入输出?
    2.您希望器件设置为 I2S 主器件是这样吗? 仅使用 ADC、不使用 DAC?
    3.哪种 PCM 格式? 我假设 BT 处理器位于单独的 I2S 总线上?

    4.你能澄清你的意思吗? 您将如何查看音频数据?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    MCLK 时钟源12.88MHZ、I2S 主机和从机可以改变、使用 ADC 和 DAC、采用标准 PCM 格式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    LM49350需要是 I2S 主器件或 I2S 从器件。 请告诉我您想要哪一个。

    关于 PCM 格式.... LM49350支持短和长 PCM 格式、还支持 u-law/A-law 压扩。 通常用于短格式 PCM。 您的"标准 PCM 格式"是什么?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!

    我没有听到您的反馈、您能否回答我的上述问题?
    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    问题已经解决、谢谢!