This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:需要 PCM9211A SSPND 规范来解决噼啪噪声问题

Guru**** 2469270 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, PCM2912, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793335/pcm2912a-need-pcm9211a-sspnd-specification-to-solve-pop-noise-problem

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:PCM9211PCM2912

您好、Sirs、

我的客户将 PCM9211A USB 编解码器+ TPA2011 A 类放大器设计为输出级。 我们在 PCM9211A SSPND 期间遇到了噼啪噪声、可通过将 RC 延迟和施密特触发电路从 PCM9211A 的 SSPND 添加到 TPA2011 EN 信号来解决此问题。 您是否会建议 PCM9211从 SSPND 置位到稳定模拟输出电压的通电时间规格、从而为客户的设计定义适当的延迟时间?

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年4月16日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、

    您是否会因为客户在追逐我们而提供建议或初步计划?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年4月18日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    PCM9211不是 USB 编解码器、也没有 SSPND 引脚... 您可能是在谈论 PCM2912吗?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、抱歉、我的拼写错误。 PCM2912A 是我们需要支持的正确器件型号。非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    我认为您考虑在 SSPND 和 EN 引脚之间添加一些延迟是有道理的。 您是否对此进行了测试? PCM2912a 本身不应导致爆裂、但这种组合可能会对放大器造成问题

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wilson、感谢您的建议。 我将通过电子邮件详细介绍客户的设计。 陈耀恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Wayne、我将等待您的来信。

    此致、
    -Steve Wilson