This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:数据表中的引脚配置是否正确?

Guru**** 2766595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795386/pcm1861-is-pin-configuration-in-data-sheet-correct

器件型号:PCM1861

您好!

第8页和第71页显示了引脚图。 您能否确认针脚20-26是否正确分配?

引脚22-24可能会混合使用:

引脚        第8页       第71页

20          MD6     MD6

21          MD5     MD5

22          MD4     MD2

23          MD2     MD3

24          MD3     MD4

25          MD1     MD1

26          md0     md0

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jugar、

    是的、 这是数据表错误。  PG 71上的图不正确。

    该图显示了 MD2、MD3和 MD4的正确功能、但引脚编号不正确。

    它应如下所示:

    此致、

    -Steve Wilson