This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:PCM1792a SPI 在菊花链中工作?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, PGA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795481/pcm1792a-pcm1792a-spi-work-in-daisy-chain

器件型号:PCM1792A
主题中讨论的其他器件: PGA2320

您好!

我有一个项目要开发具有4个 PCM1792a 的音频 DAC 板、并且需要连接 SPI。

我的问题是 SPI 是否在 PGA2320等菊花链中工作、或者我们是否必须将 SPI 连接到并行器件中的独立芯片选择?

我不想使用 TDMMCA、而是 I2S+SPI

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲律宾、您好。

    如果您使用的是 TDMCA、则根本无法使用 SPI 接口。 到器件的命令必须被集成到 TDMCA 帧中。 TDMCA 可以菊链形式连接。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    正如我说过的、我不想使用 TDMMCA

    我希望 TI 独立使用 I2S 和 SPI、我的问题是、我是否可以通过菊花链方式连接 SPI、因为我有四个 PCM1792a 连接到接口。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    正如我说过的、我不想使用 TDMMCA

    我希望 TI 仅独立使用 I2S 和 SPI、我的问题是、我是否可以以菊花链的形式连接 SPI、因为我有四个 PCM1792a 来连接微控制器。 我不想使用4芯片选择、但只想使用一个、将菊花链连接到并行连接。

    我的查询是否清楚?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,我的错! 我最初将您的问题读作“我想使用 TDMCA”:)

    因此 PCM1792A 不支持 SPI 菊花链、因此如果要为每个器件写入唯一数据、则需要为每个器件配备专用的 CS。 如果您要将相同的数据写入所有4个器件、则可以让它们共享 CS 线路、而只是没有回读功能。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Paul、

    您的答案非常清楚、现在我明白了。
    非常感谢您的及时支持。

    我很感谢