This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:差分音频信号的电路建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794635/tlv320adc3101-circuit-suggestion-for-differential-audio-signals

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

我从变压器输出的器件获得差分音频信号、如下所示。 我需要在单端配置中将这些信号输入到 TLV320ADC3101。 我无法访问发送器侧的接地端。  

您是否有任何建议/组件...等等 用于将具有未知参考接地的差分信号转换到我的电路。

一种方法可能是使用音频变压器、但它们非常昂贵。 (~ 20美元)

输入信号摆幅为+-2V。 也就是说 、我的电路输入端的每个输入信号都可以在[-2 2] V 范围内。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    您能否使用运算放大器?

    此致、
    -Steve Wilson