This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:如何将 TLV320DAC3101用作单端输出

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101, TLV320DAC3203, TPA6017A2, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794968/tlv320dac3101-how-to-use-tlv320dac3101-as-single-ended-output

器件型号:TLV320DAC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203TPA6017A2TLV320DAC3100

大家好、TI 团队、

TLV320DAC3101集成了两个 D 类扬声器驱动器。我知道它可以驱动两个差分负载(SLM/SPLP、SPRM/SPRP)。 但我的定制 想要知道它是否可以用作单端输出。 如果可以、如何在输出端连接扬声器? 是否需要设计差分输出转单端输出电路? 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Amy、

    可以将 D 类正输出用作单端输出。 但是、在以这种方式使用 D 类输出时、客户必须考虑一些后果。

    我们不建议在单端配置中使用它、因为信号性能会降低。 差分模式可实现降噪。 此外、在单端模式下、D 类输出只能到达半桥。

    如果可能、请在 TLV320DAC3101 D 类驱动器中使用差分模式。 因此、扬声器输出可以达到数据表的电气特性。 否则、我们无法保证最佳的音频性能。

    客户为什么需要在单端模式下使用输出? 您能否提供详细信息、以便我们提出一些备选方案?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis Fernando Rodríguez S、

    感谢您的及时回复。

    在我的客户设计中、音频 IC 和扬声器不在同一 PCB 板上。 扬声器通过两根电缆连接到音频 IC 板。 客户仅为扬声器保留了两个电缆接口。 它们需要连接两个扬声器、因此只能使用单端输出。

    客户设计要求:
    单端输出
    2. CAN 驱动器两个扬声器(8Ω Ω/1W)
    3.音频输入类型:I2S 音频接口
    电源电压:3.3V 或5V
    您可以推荐 IC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Amy、

    我们没有支持 I2S 输入和单端扬声器驱动器的单芯片解决方案。

    因此、我们有以下建议:

    由于 TPA6017A2支持 AB 类输出、因此它将是一个很好的解决方案。 这可用于单端模式、但仅支持模拟输入。 因此、它需要连接外部 DAC 器件、例如 TLV320DAC3101或 TLV320DAC3203。

    TLV320DAC3100可能是另一种选择、但您需要并联两个8欧姆扬声器负载。 这样、您就可以在差分模式下使用连接到两个扬声器的 D 类输出。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.