This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:DVDD 灌电流

Guru**** 2532010 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795006/tlv320dac3203-dvdd-sink-current

器件型号:TLV320DAC3203

您好、先生、

我们为 DVDD 引脚选择 LDO、您能不能建议 DVDD 在其上提供1.8V 电压时需要多少电流?

顺便说一下、我认为 TVL320DAC3203内的 LDO 不应用于为 DVDD 供电、对吧?

非常感谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick、

    正确、内部 LDO 仅用于提供 AVDD、而不是 DVDD。

    关于 DVDD 电流、它始终取决于要使用的配置。 您能否提供器件配置、以便我为其提供接近的电流值?

    - I2C 或 SPI 接口。
    -使用的处理块。
    - PowerTune 模式。
    -PLL 是否使用。
    —I2S 主机或从机。
    -是否使用 GPIO。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请参阅以下内容、您能否帮助查看原理图? 由于这是机密信息、我可以发送到您的个人电子邮件吗?

     I2C 或 SPI 接口。 I2C
    -使用的处理块。 是的
    - PowerTune 模式。
    -PLL 是否使用。
    —I2S 主机或从机。 I2S 从器件
    -是否使用 GPIO。

     

    感谢你的帮助。

    Patrick

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    还有一个问题、如果客户要使用 I2S 输入到 HPL 输出、我是否可以帮助您建议如何设置寄存器?

    谢谢、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick、

    在您描述的条件和 I2S 至 HPL 配置下、TLV320DAC3203 DVDD 电源引脚消耗约4.6mA。

    请查看随附的寄存器配置、以使用 I2S 输入转 HP 输出。

    e2e.ti.com/.../I2S_5F00_to_5F00_HPOUT.txt

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.