This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:从关断开始的启动时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795329/tpa2006d1-start-up-time-from-shutdown

器件型号:TPA2006D1

大家好、

TPA2006D1数据表显示 了从7.6运行特性下的关断开始的启动时间。
 -从关断开始的启动时间:典型值=1ms
您能否告诉我"从关断启动时间"的容差最小值/最大值?
 -从关断状态开始的启动时间:min=? ms,典型值=1ms,最大值=? ms

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼诺米亚-圣、

    在 VDD = 3.6V 时、关断后的启动时间最小值和最大值为:

    最小值= 0.89ms
    最大值= 1.34ms

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.